04-07-2022 10:42 AM
Hallo Zusammen
Ich habe folgende Probleme:
Auf meiner ctrlX ist die WebIQ Server App (2.10.0) installiert,
sowie die Lizenz: Smart HMI - WebIQ ctrlX CORE Server License 500 Tags (SWL-W-XCx-WIQxxRUDx500xxx-NNNN)
Die Lizenz wird aber auf der crtlX nicht erkannt.
Die zweite Frage ist:
wo läuft die Runtime ? Auf dem PC mit dem die Visu erstellt wurde, oder auf der ctrlX ?
Ich habe ein Projekt mit dem WebIQ Designer erstellt, Publiciert und gestartet.
Wenn ich die Visu mit 127.0.0.1:10123 aufrufe mit dem PC auf dem ich die Visu erstellt habe funktionierts,
oder die IP-Adresse des PC`s 192.168.xxx.88:10123 eingebe.
Wenn ich aber die IP-Adresse der ctrlX (192.168.xxx.11) eingebe kommt der Fehler 404.
Solved! Go to Solution.
04-10-2022 05:18 PM
Update zur Runtime.
Ich habe jetzt das Projekt auf der WebIQ Runtime auf der ctrlX zum laufen gebbracht.
Wichtig ist:
Das auf dem PC auf dem der WebIQ Designer gestartet wird, unter den Eigenschaften (Rechtsklick auf dem Desktopsymbol)
im Zielpfad folgender Befehl hinzugefügt wird:
--ws-host=192.168.xxx.11 --ws-port:10123
z.B. 192.168.xxx.11 ist die IP-Adresse der ctrlX. Siehe Screenshot
erst danach verbindet sich der WebIQ Designer mit dem WebIQ Server auf der ctrlX.
Wenn dann das Projekt publisiert wird, läuft es auch der ctrlX und kann dann von allen
Geräten unter der IP-adresse der ctrlX:10123/Projektname/ aufgerufen werden.
Diese Einstellungen sollten in der Dokumentation genauer beschrieben werden.
Übrigens die Lizenz von der WebIQ Rumtime auf der ctrlX wurde immer noch nicht erkannt !!!
04-11-2022 09:29 AM
09-12-2022 04:42 PM
Since WebIQ 2.12.1 there is a document telling the basic steps for the setup of WebIQ designer with ctrlX.
You find this document in STORE on the download page of WebIQ designer.