12-13-2021 05:52 AM
Von einem Kollegen habe ich folgende Frage erhalten:
In meiner WebIQ Designer App stoße ich momentan auf ein Problem. Im IO Handler wird keine OPC-UA Verbindung zur ctrlX aufgebaut. Der SMART HMI Support ([#SVC-155968]) vermutet eine falsche WebIQ Version. Die Versionen aus dem Collaboration Room (Server- und Designer App) sind jeweils die 2.10.0. Die Version 2.10.3 sollte laut Support mein Problem lösen. Steht diese Version zur Verfügung bzw. ist ein Zugriff auf diese Version möglich?
Solved! Go to Solution.
12-13-2021 09:29 AM
Hallo,
ich schrieb im Support-Ticket, dass nur falls es sich um die Version 2.10.2 handelt das Problem durch die Installation der 2.10.3 gelöst werden würde. Bei jeder anderen Version (2.10.0, 2.10.1) würde dies keine Lösung bringen.
Mit freundlichen Grüßen
Sascha Kimmel
11-07-2022 11:39 AM
To establish a OpcUA communication the following stuff must be ok:
Ensure that on ctrlX:
- OpcUa server app installed and license is valid
- User opcua with correct password & "OPCUA server access" & "data layer access" exists
- date and time is valid
- certificate trusted & still valid
- PLC is running
- network settings/network is ok