Dear Community User! We will start the migration process in one hour.
The community will be then in READ ONLY mode.
Read more: Important information on the platform change.

cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
SOLVED

Verbindungsherstellung/-problem zur ctrlX

Verbindungsherstellung/-problem zur ctrlX

MichaelB
Community Moderator
Community Moderator

Von einem Kollegen habe ich folgende Frage erhalten:

In meiner WebIQ Designer App stoße ich momentan auf ein Problem. Im IO Handler wird keine OPC-UA Verbindung zur ctrlX aufgebaut. Der SMART HMI Support ([#SVC-155968]) vermutet eine falsche WebIQ Version. Die Versionen aus dem Collaboration Room (Server- und Designer App) sind jeweils die 2.10.0. Die Version 2.10.3 sollte laut Support mein Problem lösen. Steht diese Version zur Verfügung bzw. ist ein Zugriff auf diese Version möglich?

2 REPLIES 2

webiq-sk
Frequent Contributor

Hallo,

ich schrieb im Support-Ticket, dass nur falls es sich um die Version 2.10.2 handelt das Problem durch die Installation der 2.10.3 gelöst werden würde. Bei jeder anderen Version (2.10.0, 2.10.1) würde dies keine Lösung bringen.

Mit freundlichen Grüßen
Sascha Kimmel

HmiGuide
Community Moderator
Community Moderator

To establish a OpcUA communication the following stuff must be ok:

Ensure that on ctrlX:
- OpcUa server app installed and license is valid
- User opcua with correct password & "OPCUA server access" & "data layer access" exists
- date and time is valid
- certificate trusted & still valid
- PLC is running
- network settings/network is ok

Icon--AD-black-48x48Icon--address-consumer-data-black-48x48Icon--appointment-black-48x48Icon--back-left-black-48x48Icon--calendar-black-48x48Icon--center-alignedIcon--Checkbox-checkIcon--clock-black-48x48Icon--close-black-48x48Icon--compare-black-48x48Icon--confirmation-black-48x48Icon--dealer-details-black-48x48Icon--delete-black-48x48Icon--delivery-black-48x48Icon--down-black-48x48Icon--download-black-48x48Ic-OverlayAlertIcon--externallink-black-48x48Icon-Filledforward-right_adjustedIcon--grid-view-black-48x48IC_gd_Check-Circle170821_Icons_Community170823_Bosch_Icons170823_Bosch_Icons170821_Icons_CommunityIC-logout170821_Icons_Community170825_Bosch_Icons170821_Icons_CommunityIC-shopping-cart2170821_Icons_CommunityIC-upIC_UserIcon--imageIcon--info-i-black-48x48Icon--left-alignedIcon--Less-minimize-black-48x48Icon-FilledIcon--List-Check-grennIcon--List-Check-blackIcon--List-Cross-blackIcon--list-view-mobile-black-48x48Icon--list-view-black-48x48Icon--More-Maximize-black-48x48Icon--my-product-black-48x48Icon--newsletter-black-48x48Icon--payment-black-48x48Icon--print-black-48x48Icon--promotion-black-48x48Icon--registration-black-48x48Icon--Reset-black-48x48Icon--right-alignedshare-circle1Icon--share-black-48x48Icon--shopping-bag-black-48x48Icon-shopping-cartIcon--start-play-black-48x48Icon--store-locator-black-48x48Ic-OverlayAlertIcon--summary-black-48x48tumblrIcon-FilledvineIc-OverlayAlertwhishlist