cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
SOLVED

Weboberfläche der Core ist plötzlich nicht mehr erreichbar

Weboberfläche der Core ist plötzlich nicht mehr erreichbar

Rocky
New Poster

Die weboberfläche der Core war von jetzt auf nacher nicht mehr erreichbar. Der Browser gibt immer die Meldung "Verbindung wurde abgelehnt". Es wurde auch schon über einen anderen Rechner versucht, jedoch ohne Erfolg. Anpingen funktioniert jedoch noch. 

The web interface of the Core was no longer accessible from now on. The browser always gives the message "connection was refused". It was also tried on another computer, but without success. However, ping still works.

3 REPLIES 3

Michael_A
New Contributor

Did you try a direct connection from PC to ctrlX, just to enshure that no other device with 192.168.1.1 is available on the network?

yes the ctrlX has a direct connection to the PC

CodeShepherd
Community Moderator
Community Moderator

Did you change any IP settings of your ctrlX CORE or your PC? Is the control still visible in ctrlX WORKS or in the "Network" folder of your Windows?

Icon--AD-black-48x48Icon--address-consumer-data-black-48x48Icon--appointment-black-48x48Icon--back-left-black-48x48Icon--calendar-black-48x48Icon--center-alignedIcon--Checkbox-checkIcon--clock-black-48x48Icon--close-black-48x48Icon--compare-black-48x48Icon--confirmation-black-48x48Icon--dealer-details-black-48x48Icon--delete-black-48x48Icon--delivery-black-48x48Icon--down-black-48x48Icon--download-black-48x48Ic-OverlayAlertIcon--externallink-black-48x48Icon-Filledforward-right_adjustedIcon--grid-view-black-48x48IC_gd_Check-Circle170821_Icons_Community170823_Bosch_Icons170823_Bosch_Icons170821_Icons_CommunityIC-logout170821_Icons_Community170825_Bosch_Icons170821_Icons_CommunityIC-shopping-cart2170821_Icons_CommunityIC-upIC_UserIcon--imageIcon--info-i-black-48x48Icon--left-alignedIcon--Less-minimize-black-48x48Icon-FilledIcon--List-Check-grennIcon--List-Check-blackIcon--List-Cross-blackIcon--list-view-mobile-black-48x48Icon--list-view-black-48x48Icon--More-Maximize-black-48x48Icon--my-product-black-48x48Icon--newsletter-black-48x48Icon--payment-black-48x48Icon--print-black-48x48Icon--promotion-black-48x48Icon--registration-black-48x48Icon--Reset-black-48x48Icon--right-alignedshare-circle1Icon--share-black-48x48Icon--shopping-bag-black-48x48Icon-shopping-cartIcon--start-play-black-48x48Icon--store-locator-black-48x48Ic-OverlayAlertIcon--summary-black-48x48tumblrIcon-FilledvineIc-OverlayAlertwhishlist