04-22-2022 03:37 PM
Hello Everyone,
I have a problem in the display of the values, when I set the values in the editor they are displayed correctly (Photo 1)
but when I launch the simulation the Item base line appears vertically (Photo 2)
as a line that increases in thickness and not in length. I would like the classic display, i.e. the line that colours from left to right.
Can anyone help me? Photo 3 Widget settings.
Thank you very much!
Solved! Go to Solution.
04-25-2022 11:37 AM
04-25-2022 01:02 PM
SMART HMI hat mir heute folgendes geantwortet:
"Der beschriebene Fehler ist mit WebIQ 2.11.1 bereits behoben.
Wir hoffen, WebIQ 2.11 in Kürze für ctrlX zur Verfügung stellen zu können - dann tritt das Problem bei Ihnen auch nicht mehr auf."