***************************************************************************** * Axioline F Configuration- and Startup-Parameterization-File * * THIS IS AN AUTO-GENERATED FILE. SEE MANUAL BEFORE EDIT! * * Comments in this file must not start with '#' ***************************************************************************** ***************************************************************************** * SECTION 1: Bus-Configuration ***************************************************************************** #CMD# #0x0306# FIBO_SM_INITIATE_LOAD_REQ #0x0003# Parameter Count #0x0001# New_Config #0x0001# Frame_Reference #0x0001# Device_Count #CMD# #0x0307# FIBO_SM_LOAD_CFG_REQ #0x0008# Parameter Count #0x0007# Used_Attributes #0x0001# Start_Entry_No #0x0001# Entry_Count #0x0020# DEV_TYPE #0x0010# .. #0x0000# .. #0x00a0# .. #0x0010# DEV_LEN #CMD# #0x0308# FIBO_SM_TERMINATE_LOAD_REQ #0x0001# Parameter Count #0x0000# Default_Parameter ***************************************************************************** * SECTION 2: Startup-Parameterization ***************************************************************************** * Example for parameterization of IO-modules: #CMD# #0x0042# FIBO_PDI_WRITE_OBJECT_REQ #0x000E# Parameter Count (following words) #0x0001# Slot-ID #0x0000# reserved | Subslot #0x0080# Index #0x0014# Subindex | Length of following PDI-Data #0x0002# Byte 0 | Byte 1 #0x0002# Byte 2 | Byte 3 #0x0002# Byte 4 | Byte 5 #0x0002# Byte 6 | Byte 7 #0x0002# Byte 8 | Byte 9 #0x0002# Byte 10 | Byte 11 #0x0002# Byte 12 | Byte 13 #0x0002# Byte 14 | Byte 15 #0x0000# Byte 16 | Byte 17 #0x0000# Byte 18 | Byte 19